结果:找到"usb接口 usb母头弯脚",相关内容604条
  • 比较特别的usb接口母头,想问下有人见过吗
  • 这是一台在松下的加固笔记本上拆下来的,U口是有问题,想更换一下,但是在线上线下看了很多门店,都没有找到这个U口,大家如果有了解的话麻烦回复下我,最好有链接之类的
  • 所属专栏: 技术交流 标签: usb usb 发帖人:Hongtown彦祖 发帖时间:2023-06-02 09:36:00
  • 特别的usb接口,请问下大家有见过的吗
  • 这是从松下的一台加固笔记本上拆下来的,usb2.0和3.0的接口,坏掉了想换一下,结果国内的大部分接口都跟这个不一样,想请问下大家见多识广,有见过这个焊接接口的U口没,最好有链接的,多谢了
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: usb usb 发帖人:Hongtown彦祖 发帖时间:2023-06-01 17:12:00
  • FT232如何替代方案输入
  • GP232是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232RL的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的FT232相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过usb读取,从而形成一个安全密码锁...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: USB芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-05-31 09:44:00
  • 萌新求助MicroUSB母座
  • MicroUSB母座有啥功能哦电路是哪里输入的市电噢?
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: Micro USB座 市电 发帖人:小白想吃饭饭 发帖时间:2023-04-03 09:13:00
  • DPU02—USB转UART桥接芯片
  • DPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mmQFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。芯片内EEPROM可以被用作定制USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述、设备版本号和设备序列号等期望的OEM应用。EEPROM可以通过USB在应用板上进行编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU02进行...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: USB转UART的桥控制器 USB电缆 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-03-05 16:27:00
  • 2.4G婴儿视频监控方案
  • 方案详情联系17666一、方案概述:113845婴儿监视器,英文翻译为babymonitor,属于无线家庭安全防护系统,由看护器和显示器两部分组成,在宝宝的房间中放置看护器,即可以通过显示器随时监护到宝宝的安全。监视的结果通过模拟信号或者数字信号的无线电波发送到监护人手上的控制端设备上,并以还原成视频或者音频。通过使用婴儿监视器,父母或者监护人不再需要寸步不离地守候在婴儿或小孩的身旁即可了解到他们的行为,并在异常情况出现的同时立即可以察觉并进行处理。婴儿监听器不仅是是婴幼儿最佳的日常生活护理用品,也是照顾老人及病人必备的好帮手。二、方案框图:开发流程:一、评估阶段:项目规格参数;demo申请...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: USB摄像模组 USB无线摄像 发帖人:高谷创新 发帖时间:2022-08-16 15:22:00
  • 求大神帮忙看下usb转接电路设计问题
  • 我做了一个usb转接电路,目的是将一个设备内部的一个TypeC(USB2.0)口转接到外面。现在发现这个电路工作不正常,在某些电脑的USB接口上,设备连接后,系统不能正常识别。提示:未知的USB设备(请求书设备描述符失败)。但是在另外一些电脑的接口上又可以正常工作。如果不通过我的转换电路,而是直接插到设备上,完全正常。请大神帮忙看看问题出在哪里这个转换电路通过一个母座和一个公头加一根12pin的排线组成。下面是两个电路原理图:USB公头:母座:
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: usb 发帖人:dream00 发帖时间:2022-05-13 20:47:00
  • GP232RL国产USB串口如何兼容FT232RL开发资料
  • 32r是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: USB 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 14:32:00
  • FT232RLFTDIUSB转串口芯片SSOP28可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式
  • 基本功能FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。基本参数FT232RL,采用SSOP封装方式。基本功能:FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。基本参数:FT232RLFT232FTDI原装USB转串口芯片232SSOP28https://detail.1688.com/offer/99600559.html?spm=a26286.8251493.description.2.14f025b2JXSrnzFT232RL,采用SSOP封装方式。工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FT232RL USB转串 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-05 10:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: